This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A64:PSFB 的基本示例代码

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138A64
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189269/ucd3138a64-basic-example-code-for-psfb

器件型号:UCD3138A64
主题中讨论的其他器件:UCD3138

大家好、

我正在尝试使用 UCD3138A64构建 PSFB。 但是、令人惊讶的是、我无法找到任何相同的示例代码。 与 C2000控制器不同、在解释每个部分后、TI 提供了注释良好的示例代码、但在 UCD3138方面找不到任何类似的东西。 是的、有参考设计是可行的、但它们对刚启动 UCCD3138控制器的初学者帮助很小。 完整的项目更难跟踪和理解、尤其是当 TI 说提供了详细的手册、毫无疑问、该手册缺失时。 用户只需依赖几个很快注释的代码行。

我会要求 TI 代表为参考手册的每个部分(类似于 C2000器件)创建一个合适的示例。 如果没有示例代码、器件的大部分电势都会丢失。  

现在、如果有人能给我发送一个相移全桥的基本示例代码、我将不胜感激。 我只需要开环模式下的基本配置、稍后我可以通过内存调试器中的 HyperKnob 更改相移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pramod、UCD 是一种与 C2000不同类型的器件、我们对学习曲线采用了不同的方法。  我们建议仔细查看并在理想情况下运行 UCD 的实验、可在以下 E2E 帖子中找到这些实验:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103626/ucd3138a64-program-download-tool/4088717

    这些实验将通过一系列步骤来启动电源、并介绍器件的元件和我们的标准程序。

    我们还建议阅读《UCD3138技术参考手册》、网址为:

    https://www.ti.com/lit/ug/sniu028d/sniu028d.pdf

    它将告诉您 UCD 中提供的内容。  你只需要把它滑一下,而不是把它记下来。   

    在这种背景下、了解 PSFB EVM 代码将会更容易、如下所示:

    https://www.ti.com/tool/UCD3138PSFBEVM-027

    如果您想了解如何为 PSFB 设置 DPWM 的不良细节、可以在 E2E 论坛与我建立好友关系、并向我发送电子邮件、 我将向您发送一份过时且未发布的应用手册、该应用手册很好地解释了详情。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我已经介绍了 DPWM 的技术参考手册。  
    我还看到了开环模式下所需部件的实验。  

    是的、我想了解 EVM 中代码的详细信息。 如果除您提到的应用手册或代码示例之外还有其他任何其他可帮助我学习 UCD3138的应用手册或代码示例、我会请求您将其发送给我。  

    我还会请求您发送 LLC EVM 的应用。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经通过电子邮件将 LLC 和 PSFB 的应用手册发送给我。  您可能还需要查看 HSFB EVM。  PFC 具有更快的中断、因为电压环路和功率因数控制在固件中完成。  它具有最新版本的 PMBus 固件。   

    我建议查看 UCD3138实用设计指南、尽管它主要涉及硬件-如 UCD 电源的布局、接地和滤波。  您需要做好这些任务、否则 UCD 在开关电源的不友好环境中无法正常运行。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    非常感谢您发送应用手册。 根据您的建议、您是否还可以将 HSFB 和 PFC 固件特定应用手册邮寄给您? 这将帮助我从每个模块中学到一件或多件事情、并加快开发过程。

    在我实际构建电源时、我稍后会查看 UCD 设计指南。 目前、我正在使用 UCD3138开环评估套件构建准系统开放式框架设置。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有找到 HSFB 和 PFC 固件手册。  我想我可以找到它们、但它们的使用较少、这可能是因为就 UCD 而言、PFC 和 HSFB 更直接。  PSFB 和 LLC 使用 DPWM 执行更困难的操作。  明天我将尝试了解更多内容。   

    我还知道、由于应用程序比较简单、应用手册也不那么详细。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ian 的努力。 我将打开一个单独的线程、以解答与固件相关的疑问。 同时、如果您能够找到其他应用手册、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将停止寻找其他固件方法。  它们没有那么有用。  我们没有投入太多精力、因为 UCD 配置并不复杂且难以理解。  您应该从获得的两个以及在论坛上提问中获得足够的信息。  我还建议尝试在论坛上进行搜索、使用内置搜索、或者使用 google 实际上可能更好。