This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:在不同接地层通过 MCU 启用

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190862/lm5116-enabling-from-mcu-on-different-ground-plane

器件型号:LM5116

您好!

我计划使用 LM5116为 USB-A 充电器应用供电、我在另一个电路板上测试了该应用、它工作正常。 但是、我正在准备一个新电路板、其中 LM5116通过 MCU (特别是 STM32H7 MCU)启用、而不是使用1Mohm 电阻器连接到+Vin。 但是、LM5116是电源接地的一部分(在我的应用中、电源接地=我们连接到的电池的负极端子)。 STM32H7由独立信号接地的独立隔离式电源供电。 我想从 MCU 发出使能信号、该信号为3.3V、但相对于信号接地、而不是电源接地。

这会导致问题吗? 如果有、建议使用哪种解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kyle  

    您是否确认 STM32H7电源的接地端与 LM5116电源的接地端隔离(我是指电隔离)?  

    如果答案是肯定的,则应使用数字隔离  器 www.ti.com/.../overview.html。

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢你的答复。 是的、我的意思是 STM32H7电源与 LM5116接地端之间存在电隔离。

    我确实看到了这些隔离器、但我遇到了一个问题。

    对于许多数字隔离器、LM5116侧需要使用另一个电压电源、以产生从电池电压(40-55V)到3.3V 或5V 的电压。 这需要另一个因输入电压范围较高而不典型的电源(使 LDO 等器件不理想)。 此外、我希望避免这种情况、以减少占用空间和成本。

    为了尝试解决这一问题、我考虑使用分压器使使能电压与电池电压成正比(即3.5-5V)、并使用如下通用拓扑。 如果我正确选择 R1和 R2、以下建议是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kyle  

    • 您可能需要在 MCU 和光耦合器之间连接一个限流电阻器。  
    • 当 MCU 关闭时、LM5116将默认启用。 通常、工程师希望在控制器(MCU)关闭时禁用电源。  
    • R1、R2将持续消耗电流、尤其是在禁用 LM5116时。   
    • 请考虑在光耦合器的 LM5116侧添加反相级。  

     -李家祥