This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:终止电流问题

Guru**** 2782545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192421/bq25601d-termination-current-issue

器件型号:BQ25601D

您好、专家、

我的客户正在其项目中使用 BQ25601D。 他们正在测试终止电流、发现实际电流大于阈值。 详细信息如下所示:

温度 预充电电流 端接电压 充电电流 终止电流 阈值
5℃μ A 55mA 4.41伏 845mA 152mA 120mA
℃μ A 53mA 4.41伏 1840mA 147mA 120mA
℃μ A 56mA 4.41伏 1840mA 135mA 120mA

我检查了 BQ25601D 的 DS、测得的电流精度略低于规格。 这是正常的吗? 或者、无论充电电流如何、我们都应该以最差的精度来判断?

BR、

王嘉琪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交琪

    在3次测试中、Iterm 设置是否设置为120mA?

    2、端接电流是如何测量的? 测量仪表或万用表或其他类似的东西?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回复! 实际上、我只想确保该误差是否在正常范围内? 如果没有、我将要求我的客户检查他们的测试环境。  

    1、是的、Iterm 设置为120mA
    2、电流由监测计和万用表测量、因此电流应正确。

    BR、

    王嘉琪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交琪

     Iterm 设置=120mA 没有规格。

    他们测量终止电流的分步测试程序是什么? 它们是否监测示波器端接附近的电池电流?

    谢谢、

    宁。