This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912-Q1:LP5912-Q1硬件故障排除

Guru**** 2511005 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192822/lp5912-q1-lp5912-q1-hardware-troubleshooting

器件型号:LP5912-Q1
主题中讨论的其他器件:LP5912

您好、E2E 专家、

你好。

我们使用 的是 LP5912Q3.3DRVRQ1、但存在一些严重问题。 IC 在启动期间对地短路。  

标称负载小于100mA。 如果连接了外部3V3 PSU、则系统工作正常。  

在 IC 之前、有一个开关 DCDC TPS560200QDGKRQ1将电压降至5V。 它具有软启动功能、在本例中可能会影响 LP5912的性能。  

所附为原理图和 PCB 布局。 接地为固态、并遵循数据表中的布局建议。  

e2e.ti.com/.../Design-Files.zip

请提供建议。  

在任何情况下、请提出替代器件。  

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    您是否有任何波形显示此行为? 短路时、5V 电压是否稳定?  

    如果短路、则可能会导致焊接问题。 是否已验证焊接是否正常?

    此致、

    Nick