This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:BQ25505输入引脚阻抗

Guru**** 2382230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193017/bq25505-bq25505-input-pins-impedance

器件型号:BQ25505

根据下面的数据表简化版原理图、我将太阳能电池连接到 BQ25505。 这是我的系统中的永久连接、除非我进入模块、否则我无法更改它。 电池在我的系统外部、我可以将其取出。

安装整个系统后、我可以从外部访问 VIN_DC 引脚、我希望使用该引脚通过 I-V 布线扫描来表征我的太阳能电池。  

禁用 BQ25505 (移除可再充电电池)时、LBOOST 和 VIN_DC 引脚的输入阻抗是多少? 我想消除 BQ25505的输入阻抗和连接到 VIN_DC 引脚的电感电容器的影响、以便我用于太阳能电池表征的 I-V 布线有效。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaveh、

    不幸的是、我没有这些信息。  但是、对于使用与 BQ25505相同升压转换器的 BQ25570EVM、您可以在移除输入电容器和电感器后、使用设置为电阻的 DMM 来测量输入阻抗。   

    此致、
    Jeff