This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717-Q1:输出电压计算

Guru**** 2516510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192673/tps717-q1-output-voltage-calculation

器件型号:TPS717-Q1

您好、TI 技术团队、

下面的管理单元显示了 与 TPS71701QDRVRQ1 LDO 相关的查询

 

 

请查找 TI 响应

 

 

 我对上述回答的疑问是  

  1. 在计算输出电压时不能包括反馈引脚泄漏电流、如下所示  

 2、如响应中所述、如果在引脚损坏之前可流入引脚的电流量为1uA、请确认需要考虑最大反馈引脚泄漏电流。

 

谢谢、此致

Sudharshan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    1.是的、您可以在输出电压计算中包括 IFB、就像您在显示它一样。  

    2.最大反馈引脚泄漏电流(不会损坏 LDO)与+/-3%的输出精度直接相关。 如果您重新排列 Vout = 5V +/-0.15V 的公式并求解反馈引脚泄漏电流、您将能够找到一个良好的估算值。  

    我计算了 Vout = 5.15V、在本例中、IFB =~0.1uA

    但是、如果 同时考虑+/-3%的输出精度和负载导致的 Vout 变化、我相信您可能会获得更好的分析。 例如、如果负载在85ºC Ω 时为100mA、则 Vout 的变化将为-12mV。  然后、对于+3%的精度、您将获得 Vout = 5.138V;对于-3%的精度、您将获得 Vout = 4.838V。  

    此致、

    安德烈斯