This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410:针对700kHz 固定频率型号的最大占空比和频率折返

Guru**** 2388940 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410, LMR54406, LMR43620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192042/lmr50410-max-duty-cylce-and-frequency-foldback-for-700-khz-fixed-frequency-variant

器件型号:LMR50410
主题中讨论的其他器件: LMR54406LMR43620

大家好

我的客户使用  LMR50410进行设计时采用了以下规格:

VIN=22.8V... 25.2V

VOUT = 5V 至0.98*Vin (通过求和节点在 FB 引脚上控制 PWM)

Iout = 0.1A 至0.4A

他们有这个问题:  

LMR50410XFDB (固定700kHz 频率变体)是否还具有 98%(133kHz)高占空比的频率折返?

我们也感谢您对上述规格的其他评论。

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    遗憾的是、LMR50410XFDB 不支持频率折返。 您将需要使用 LMR50410XDBVR。  

    但是、如果客户愿意、您也可以尝试 LMR54406、LMR54406设置为更高的开关频率、适用于高达0.6A 的应用。 它将实现更小的解决方案尺寸。 它还具有 PFM 模式。  

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

    感谢您的快速回复。  

    由于98%的最大占空比是典型值、我假设客户必须以良好的裕度工作。

    您会推荐什么价值?

    客户更喜欢固定频率、因为他们在同一 PCB 上也有敏感的模拟信号链。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    我做了更多的挖掘、找到了一款可能适合您客户的器件。 LMR436x0 应允许在 FPWM 和 PFM 模式之间进行动态切换。  

    器件比较表应列出所有选项。

    适合的一个选项是 :LMR43620MSC5RPERQ1

    此致、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

    感谢您的反馈、但这不能回答我的问题。

    此外 、LMR43620典型最大占空比为96%、这意味着低于 LMR50410XDBVR。

    客户不想在 FPWM 和 PFM 之间切换、只想 在 FPWM 模式下运行。

    我假设解决方案可能是使用可在100%占空比下运行的 PFET 直流/直流、但我不确定我们的产品系列中是否具有适用于给定规格的此类器件。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    很抱歉耽误你的时间。  遗憾的是、您认为我们没有涵盖规格的 PFET 直流/直流转换器。 在这种情况下、您可以尝试 使用最初推荐的器件、但查看是否可以将最大输出电压降低至0.9Vin、以确保有一定的裕度。  

    如果无法实现、您可以尝试按原样使用 LMR50410、但在工作该器件时应小心谨慎、确保最高可达98%的直流电压。  

    另一种可能的方法 是让 LDO 将电压降至输入电压的98%、然后根据需要降压。 您可以使用负载开关将 LDO 的输出端直接连接到负载、以根据需要打开/关闭。  

    此致、

    Richard