This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:Cout 值计算的不同之处。

Guru**** 2534070 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630-Q1, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191667/lmr33630-q1-the-different-of-the-calculation-of-cout-value

器件型号:LMR33630-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR33630

大家好、

我的客户电子销售机会询问、如果按照 TI SLVA477B 计算 Cout (min)、他们会注意到这一问题。 公式 为:

请遵循 LMR33630-Q1的数据表。 公式为:

我 想知道这两种公式有何不同。 我知道、第一   个是通过 Cout 的 ΔQ = C x ΔV =ΔI x T = 1/2 x T/2 x ΔiL /2来计算得出的、以获得答案 C =ΔiL /(8 x FS x ΔVo)。 但我无法理解第二个示例如何  获得 K 纹波系数。 请您帮助解释一下吗? 谢谢。

BR、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    两个数据表中的公式仅为所需输出电容的非常粗略的近似值。

    这两个公式都不能适用于所有工作条件。 它们包含在数据表中以供参考

    以提供稳定的稳压器。

    关于 LMR33630数据表中的公式、该公式基于电感有限响应。

    对于 LMR33630、我们在产品页面上提供了一个计算器工具、用于确定

    最小输出电容。  该工具还可用于确定环路相位和增益裕度

    输出电容的电流。  该工具比中的公式更加准确和灵活

    数据表。

    或者、数据表表中的输出电容可用作起点。

    我们很高兴在您的设计准备就绪时对其进行审查。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的回复!

    我想 知道第二个公式的细节。 因为我的客户想知道这个公式是如何产生的。

    BR、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参见随附的

    谢谢

    e2e.ti.com/.../05229206.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    非常感谢!

    BR、

    Jimmy