This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5101B:低侧驱动器 LO 输出引脚允许关断状态下的偏置

Guru**** 2811565 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5101B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192970/lm5101b-low-side-driver-lo-output-pin-allowed-bias-in-off-state

器件型号:LM5101B

尊敬的 TI:

在我们的应用中、LM5101B 在某些情况下会在 LO 输出引脚上看到高达12V 的偏置。   此12V 偏置源的电流将限制为0.5mA 或最坏情况1mA。 LM5101B 能否处理这种情况?

谢谢你。

最棒的

蒂伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tilen、

    感谢您对该部件的关注。 是的、如果 VDD 电压也为12V 或更高、驱动器将能够处理此电压。 该驱动器在 LO 引脚上的最大额定 VDD + 0.3。

    此致、
    Edthan Galloway