This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS736:TPS73601DBVR -任何勘误表

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192596/tps736-tps73601dbvr---any-errata

器件型号:TPS736

您好、TI、

我们在新的电路板设计中使用此 P/N - TPS73601DBVR -是否有针对此 P/N 的任何勘误表?

我们看到输出电压是它应该达到的一半-当然、可能会有过多的负载-但我只是想问一下勘误表、以防万一。

我在之前的开发板设计中使用过这种方法-相同的电路-工作正常。

提前感谢、
约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我找不到任何东西。 您能否分享有关您的电路的更多详细信息、以便我们尝试弄清发生了什么情况? 这听起来像是电路板上正在进行的其他操作。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    这里有一个有关我们如何使用该器件的原理图片段。  我们有一个以前的开发板、它工作正常-我认为我们可能会遇到一个平面短路问题和/或一旦加电-可能还有其他东西驱动平面、这也是提供电源。

    我将 从 PCBA 上取下 TPS73601DBVR、然后进行一些测量、当然使用具有电流限制功能的工作台电源来查看正在发生的情况。  我们可能在这些 PCBA 中存在平面故障-但我只是想检查并查看此 P/N 是否有任何勘误表

    此外-这里是已安装部件的图片-代码看起来是正确的:

    谢谢!
    约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我从原理图中看不到任何异常情况。 当输出不正确时、VBAT_IN 是否符合您的预期? 输出不正确时器件是否过热? 如果达到电流限制、肯定会变得很热。  

    当您测量到不正确的输出电压时、是使用直流表还是捕获了示波器波形? 我想知道、如果您使用直流表、设备上的运行情况是否比设备上显示的要多。  

    此致、

    Nick