This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM21212-1:LM21212在环境应力中的行为

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192996/lm21212-1-behaviour-of-lm21212-in-environmental-stress

器件型号:LM21212-1
主题中讨论的其他器件:TPS62873-Q1

大家好、团队、

如果环境条件降低数据表中指定的下列参数的范围,设备将如何工作:Vuvlo 和 Vuvlohys?

我是说如果 Avin 欠压锁定低于2.45V 或高于2.95V、LM21212将如何工作? 与 Avin 欠压闭锁滞后的方法相同?

它在多大的范围内会对器件产生影响?

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Catherine、

    我不确定我是否理解您的问题。  我们指定每个器件的 Vuvlo 介于2.45V 和2.95V 之间。  是否要更改此范围?

    此外、请查看作为电池解决方案的较新、较小、较便宜的 TPS62873-Q1。

    Chris