请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM21212-1 主题中讨论的其他器件:TPS62873-Q1
大家好、团队、
如果环境条件降低数据表中指定的下列参数的范围,设备将如何工作:Vuvlo 和 Vuvlohys?
我是说如果 Avin 欠压锁定低于2.45V 或高于2.95V、LM21212将如何工作? 与 Avin 欠压闭锁滞后的方法相同?
它在多大的范围内会对器件产生影响?
此致、
凯瑟琳