This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BAT 引脚原理图

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187513/bq76952-bat-pin-schematic

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ76930

您好专家、

我的客户已向我发送了一份原理图、有人建议、他们找不到提供商。

但现在他们想要了解与 D5并联的 R12的用法。

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    这不是必需的、我不确定他们为什么添加了它。 添加了 D5二极管、以确保在电池组中发生较大瞬变时不会出现反向电流。 在大瞬态期间(如短路)、电池电压可能会暂时下降。 在这种情况下、电容器会为 BAT 引脚供电、以确保器件不会关断、二极管会确保此电荷在瞬态事件期间保持在那里。

    R12电阻器允许一些电流在发生大瞬态时流回、尽管受其电阻限制。 我不知道为什么他们决定把它包括在内,他们会问谁创建了这个原理图。 但不需要该电阻器。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Luis、

    我们搜索了 BQ76930的规格、了解有关将100K 电阻器与二极管并联的建议、请解释该电阻器的具体功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jia、

    您刚才共享的电路与此处最初共享的电路不同。

    BQ76952的架构不同、它不使用 MOSFET 为内部稳压器提供电压。  一个 BJT 用于 Regin 电压。

    然而、对于所示电路、  这在 bq769x0系列前10大设计注意事项的第9节 REGSRC 电源中进行了说明。  

    BQ76952不需要100kOhm 电阻器。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您是否在 BQ76952中提及此 BJT (Regin)、在 BQ76930 (REGSRC)中提及此 MOSFET? 我们仍然有些困惑、为什么我们不需要考虑  BQ76930中的反向电流(BAT 引脚)、或者换句话说、我们不会得到 MOSFET 和 BJT 的关键区别。

    即使100千欧电阻器适用、为什么需要额外的二极管? 似乎只有一个工作。

    请帮助我们进一步了解这一点吗? 非常感谢!

    BRS、

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    这就是为什么通常建议将 BJT 二极管用于 BQ76952电路板 的原因:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037939/bq76952-diode-requirement-for-pre-regulator-bjt

    • 建议在 BQ76930中的 MOSFET 漏极上添加二极管的原因也采用了相同的逻辑。

    我发现这个旧的 e2e 解释了 MOSFET 电路二极管两端的电阻:  

     对于稳压器电路的不同拓扑、以下是有关它们工作原理的一些说明:

    • BQ769x0系列使用 MOSFET 作为源极跟随器、而 VC5X 作为栅极电压、这会将 FET 源极的电压降至大约 VC5X - VGSTH 的电压。     有关这一点的详细讨论、请参阅前10大设计注意事项 应用手册的第9节 REGSRC 电源。  
    • BQ76952使用控制环路来控制 NPN BJT 发射极侧的电压。 BQ76952将知道 Regin 上的电压、并将驱动 BJT 的基极(通过 BREG)、以确保 Regin 上的电压保持恒定电压。

    对于 BAT 引脚、如果需要、我认为添加100kOhm 没有任何缺点、但应该不需要。

    希望这对我们有所帮助!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon