This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38700:GUI 软件、编程和关断延迟。

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS38700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192086/tps38700-gui-software-programming-and-turn-off-delays

器件型号:TPS38700

您好!  

有关 TPS38700的一些问题:

  1. 我想评估 TPS38700 GUI、但链接指向融合电源设计器、该设计器在可用器件列表中没有 TPS38700。  如何访问 TPS38700 GUI?  
  2. 我们 的特定加电/断电序列是否可以通过 I2C 接口编程到非易失性存储器中?  

提前感谢您、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的提问、请参阅 EVM 用户手册第4.2节中的快速入门

    https://www.ti.com/lit/ug/snvu771a/snvu771a.pdf?ts=1675289207726&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS38700Q1EVM

    是的、可以通过 I2C 对时序进行编程。 遗憾的是、该器件没有 NVM、在上电时需要进行编程。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、  

    数据表多次提到保存默认配置的 OTP 存储器。  

    因此、为了验证、我无法配置此 OTP 并更改默认配置、对吧?  

    您能否推荐另一个具有可编程 NVM 和灵活控制上电和断电序列的12CH 序列发生器?   

    再次感谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    如果您有一个默认值存储在 OTP 中的定义、我们可以在制造期间为您执行此操作。 此器件可作为交付件完全根据您的需求进行定制。  

    如果您对此感兴趣、我可以让您与我们的系统工程师之一联系、讨论此选项。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、  

    是的、这可能是我感兴趣的内容、我想进一步讨论这个选项。  

    关于 GUI、我似乎无法离线使用 TPS37800进行实验。 我必须连接 EVM 才能使用 GUI、对吧?  

    再次感谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    我一定会给您发送一封电子邮件给我们的系统工程师。

    此外、您还需要将 TPS38700连接到 I2C 以操作 GUI。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢你的帮助。