This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702:有几个问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189317/tps3702-several-questions

器件型号:TPS3702

大家好

如果我们问 TPS3702、您会介意吗?



数据表显示了 tpd (HL)和 tpd (LH)的典型值。
您是否具有最小值和最大值?
我们认为、您不会在生产中针对每个器件测试此规格、也不能保证最小值和最大值。



数据表显示了 TSD (启动延迟)的典型值。
您是否具有最小值和最大值?
我们还认为、您不会在生产中针对每个器件测试此规格、也不能保证最小值和最大值。



有一个描述"在上电序列期间、VDD 必须至少在2V 或以上且 TSD 才会输出处于正确状态。" 数据表中。
在 VDD 高于2V 后、在 TSD (典型值300us)期间、输出引脚 OV 和 UV 的状态是什么?  
UV 似乎较低、OV 则较高。  
"未被罚"是指 HIZ 吗?
我们的认可是否正确?




VDD 和 SENSE 之间是否有任何电源序列?
我们保证 VDD 和 SENSE 之间没有任何电源序列。
作为此问题的背景、我们的客户希望同时插入这些电压。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松本-圣您好

    1和2。 没有最小值和最大值的规格对于客户应用而言通常并不重要、因此我们不会对最小值和最大值进行规格说明。

    UV 和 OV 的值是低电平有效引脚、具体取决于感测线路的输入电压。 您所展示的时序图会发生 UV 和 OV 事件、以显示 如何解释 tpd (HL)和 tpd (LH)。 未定义意味着当器件打开和关闭时、这些引脚可能为高电平或低电平、因此未定义。

    4.同时插入电压应该是可以的。 以及使输出处于激活状态的情况下。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew San

    感谢你的答复。

    关于<3.>和<4.>、我们要确认以下内容;

    情况1: VDD =高于2.0V,检测电压= 0V (无 Vtarget 电压),在 TSD (300us)内
    ->在这种情况下:uV=低 OV=高电平(uV 置位)

    情况2: VDD =  高于2.0V,检测电压= Vtarget 电压,在 TSD (300us)内
    ->在这种情况下:UV=高电平 OV=高电平(正常情况)

    我们的认可是否正确?

    我们想知道的是在 TSD 内 VDD =高于2.0V 时 UV 和 OV 输出的行为。
    您可以选择"300us 启动延迟并使输出处于活动状态"。
    如果 VDD =高于2.0V、则 TSD 中是否存在 UV 和 OV Hi-Z 状态?
    或者 、UV 和 OV 输出的状态是否取决于感应电压?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masumoto-San、

    感谢您提出问题。 在 VDD 超过 VPOR (如波形所示)后、OV 和 UV 输出实际上应快速有效。 在这种情况下、VPOR 为0.8V、器件内部 VPOR 通常定义为~100mV/us (以便让您了解超过 VPOR 阈值后输出的移动速度)。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew San

    感谢你的答复。

    [引用 userid="504865" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189317/tps3702-several-questions/4481874 #4481874?]1和2。 没有最小值和最大值的规格通常对客户应用并不重要、因此我们不会对最小值和最大值进行规格说明。[/报价]

    ->我们的客户希望将这些数据(tpd (HL)、tpd (HL)和 TSD 的最大和最小数据)作为参考。
      (类似于典型数据的两倍到三倍或超过10倍的代理)
      作为此问题的背景、客户担心在最小值/最大值的情况下、该值将是100到1000倍。  


    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松本-圣您好

    遗憾的是、最小值/最大值不是已发布的规格、也不可用。

    谢谢、

    Andrew