This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:有关 TPS7A5701上偏置引脚的问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192941/tps7a57-question-about-bias-pin-on-the-tps7a5701

器件型号:TPS7A57

大家好、在我的应用中、我将从5.4V 输入生成5V 输出、并希望保持电荷泵禁用。  我将 CP_EN 连接至低电平、并将 VBIAS 连接至 VIN 输入。  这是有效配置吗?  我已经尝试在 LTSpice 中进行仿真(从您的网站导入 TI Spice 模型)、仿真不会产生5.0V 电压。  相反、电压变为大约3.3V。  输入和输出之间似乎存在某种恒定的2.1V 差值。  如果我将 VBias 连接到更高的电压、那么它看起来工作正常。  您能否告知这些连接是否正常、特别是将 VBIAS 连接到 VIN?  相对于输出、VBIAS 中是否存在某种压降限制?  下面是电路的一个尖头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系并分享此信息。  

    遗憾的是、如果电荷泵被禁用、那么您需要为偏置轨留出一定的余量。 数据表中的表7-1显示了这一点:  

     

    请注意、当 CP 关闭时、提供拉电流的电源轨来自 Vbias、它至少应为 Vout+2.1V、因此您会注意到2.1V 的差异。  

    电荷泵的开关频率为~15MHz。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的澄清。  如果我启用通道泵、能否将 CP_EN 直接连接到输入端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    是的、您可以将 CP_EN 连接到 Vin、而不会出现任何问题。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Edgar。  我认为是的、这是可以的、但我想加倍地检查一下。  

    我现在正在运行一个仿真、在该仿真中、我现在将级联其中的两个器件。  第一个是5.4V 至5.0V、第二个是5.0V 至3.3V (使用来自第一个器件的5.0V)。  我将 CP_EN 引脚连接到它们各自的输入引脚。  运行仿真时、似乎无法超过某个点、第一个 LDO 输出卡在4.65V 左右。  您知道原因吗?  这是电路的一个小插曲:

    (笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    您是否单独运行每个电路以确保每个电路单独工作? 您还能显示仿真结果吗?  

    最棒的  

    Edgar Acosta