Other Parts Discussed in Thread: LM5116
您好!
我计划使用 LM5116为 USB-A 充电器应用供电、我在另一个电路板上测试了该应用、它工作正常。 但是、我正在准备一个新电路板、其中 LM5116通过 MCU (特别是 STM32H7 MCU)启用、而不是使用1Mohm 电阻器连接到+Vin。 但是、LM5116是电源接地的一部分(在我的应用中、电源接地=我们连接到的电池的负极端子)。 STM32H7由独立信号接地的独立隔离式电源供电。 我想从 MCU 发出使能信号、该信号为3.3V、但相对于信号接地、而不是电源接地。
这会导致问题吗? 如果有、建议使用哪种解决方案?