This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:反馈遥感

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191239/tpsm63606-remote-sense-on-feedback

器件型号:TPSM63606

您好!

在读取 TPSM63606上的反馈时、会指出您可以在所需的调节点连接到 VOUT。  我计划在器件附近布置反馈电阻器和电容器、但随后将在 VOUT/GND 上布置一条更靠近负载的差分走线。  您是否发现此方法存在任何问题?

我将使用一些本地电容器在器件附近生成一个小平面、但我的主负载距离几英寸、并希望在此点提供更好的调节。  该器件不具有真正的遥感功能、因此我想问。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您可以从上部反馈电阻器走线、以在负载点感应 VOUT。 但是、GND 基准是 AGND、实际上位于模块的 DAP 上。 通常情况下、GND 平面压降最小、感测 VOUT 更重要。

    此致、

    Tim