This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R030:用于估算传导损耗的 LMG3422R030的 VI 特性

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3422R030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181277/lmg3422r030-vi-characteristics-of-lmg3422r030-to-estimating-conduction-loss

器件型号:LMG3422R030

大家好、我将向大家介绍 LMG3422R030模块的 VI 特征和热特性。

在 mΩ"LMG342xR030 600V 30m Ω 具有集成驱动器的 GaN FET "的文件中、数据表、  

没有有关 VDS - IDS 特征曲线、RDS (ON)- IDS 特征曲线的信息。  

我需要这些特性的信息来估算结温与功率损耗(导通损耗+开关损耗)

如何获取这些信息? 或者还有另一种方法来执行结温度估算?

关于热特性、我想了解一些有关 RC 热网络的 R、C 值的信息。  

数据表中已经存在热性能信息、但为了估算 GaN HEMT 的结温、我需要比较器或 Foster 网络恒定值。  

如果有一些方法可以获取信息、请告诉我。

此外、LMG3422R030模块还包含常开型 GaN HEMT 和硅 MOSFET。  

如果没有我提到的信息、请告诉我构成 LMG3422R030的 GaN HEMT 和硅 MOSFET 的型号名称。

感谢您的阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要回答您的第一个问题:发布时、LMG342xR030 I-V 曲线尚未准备好发布、因此暂时未包含在内。 将更新数据表以包含此图;不过、在此期间、您可以参阅 LMG3522R030 数据表的图6-5以了解此信息、因为这些曲线非常相似。

    我们的器件确实具有不同的热性能信息、但在假日期间很难访问。 新年过后、我可以与我团队的其他成员交谈、并报告我们针对 LMG3422R030专门提供的热性能信息。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您的回答。

    解决了 V-I 特性问题。 谢谢你。

    但是、我想获得有关 LMG3422R622热网络信息的更具体的答案。

    正如您说过的、我知道在假日期间很难立即回答这些信息。

    我真的希望您能有一个舒适愉快的假期。

    我想问的是、我能理解、在您稍后与团队成员交谈后、我可以获得 Foster 或 Caauer 热模型的 RC 值吗?

    感谢您的阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清、  

    一旦我们的机械团队有空、我将与您联系并向您提供更新。

    感谢您的假期祝福、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有 Foster Network 数据可与您共享、用于我们的 LMG342XR030器件:

              

    结温
    自发热
    τ(s) R (Ω) C (F)
    1.13243E-05 0.001088 0.010409
    5.48817E-05 0.007622 0.0072.
    0.000455987 0.051247 0.008898
    0.007871467 0.010691 0.736267
    0.061607379 0.127559 0.482972
    0.234120386 0.099504 2.352874.
    0.725287437 0.02695 26.91257
    7.403539244 0.000772 9595.933

    请告诉我这是您查找的信息、还是需要进一步的解释。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    您提供的 Foster 模型常量总共包含8个阶段。

    LMG342XR030器件内部是否有8层?

    我想确保您提供的信息是关于结至案例信息的正确信息。

    感谢您的阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Foster 模型中提到的"阶段"与设备内的物理位置或层不对应。 所有阶段共同代表整个系统、但源自本身并不具有意义的迭代计算。 这适用于所有 Foster 模型、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。

    我还有一些有关热建模的问题。

    我知道、培养和核心模型可以相互转化。

    当我将核心小组模型转换为培养模型时、如果核心小组模型有7个 RC 术语、则转型的促进小组模型也有7个 RC 术语。

    Caauer 模型的图层具有每个图层的属性。

    如果 Foster 模型没有物理层特征、那么我如何获取图层特征的信息?

    或者、您能给我更精确的 RC 常数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您提到的、Foster 模型可以转换为 Cauer 模型、根据定义、该模型对每个 RC 常数具有物理意义、因为它们都被引用在一起。 鉴于原始 Foster 模型没有器件的物理属性、如果您随后将其转换为 Cauer 模型、我不相信它会表示实际的层、只是构成器件的任意层。  

    以我们的示例而言、假设我们的 Foster 模型有7个术语、转换后的 Caiser 模型也可能有7个术语、现在可以对它们进行操作、但从不存在有关图层的信息、因此必须添加此信息。 这个领域不是我的专长,但我认为这是这个进程的工作方式。 我们的机械团队目前正在处理一个紧急的客户支持问题、但我可以在星期一与他们交谈、更清楚地了解这些模型的工作原理以及我们是否还有一个考埃模型或一些其他物理表示可供使用。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我是否可以使用任何核心网络信息?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我们没有 Cauer 网络数据。

    谢谢、

    特拉维斯