This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有助于选择反激式控制器

Guru**** 2762325 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191209/help-selecting-flyback-controller

您好!

对于此主题 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188239/ucc24624-application 、我需要一些帮助来查找升压 PFC + LLC 中辅助电源的反激式控制器。

之前我曾使用过电源集成 IC TNY288KG。 请给出建议。

要求-

1.与 TNY288KG 兼容,如内置的内部开关、VDS 等级和最大额定功率等  

2.但我不需要在一次侧和二次侧之间进行隔离。 (卸下光耦合器)

3.输出侧有两个输出电压(12V、600mA 和18V、500mA)。 我在次级侧使用了12V 和18V 的堆叠绕组。

4.为了更好地调节、我想感应 FB 引脚中的12V 输出。

请提供您的建议。

我将通过邮件分享原理图。

谢谢、此致、

Raj Kumar Chaurasiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajkumar、

    感谢您的支持!

    遗憾的是、我们没有支持您所需的输出功率级别(7.2W+9W)的开关(内置在控制器中的 FET)。

    我们有 UCC28910和 UCC28911 开关、支持700V 启动电压和高达12W 的输出功率(请参阅下表)

    UCC28730  (SOIC7封装)是交流/直流初级侧调节(无需光耦合器)控制  器的交叉参考、支持700V HV 启动和小于5mW 的待机功耗。  

    谢谢、

    Claire