This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25814:寻求 TPS25814设计建议

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25814, TPS25810, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191056/tps25814-asking-for-tps25814-design-suggestions

器件型号:TPS25814
主题中讨论的其他器件: TPS25810TPS2546

大家好、

客户希望设计 TPS25814、客户希望查看天气、他们可以将 D+/D-短接至 PCH 以支持 USB 数据和 BC1.2。

请您帮助审核 并提供您的意见吗?

还是客户需要使用 TPS25810+TUSB2546?

 

感谢您的帮助!

 

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    您可以使用 TPS25814来支持 USB 数据和 BC1.2。 这是使用 Type-C 控制器上的 USB_N 和 USB_P 引脚实现的。 为了 配置 BC1.2、这个引脚被接至 D+/D-线路。 对于 USB 数据、您仍需要将 D+/D-线路连接到 PCH。

    另一种选择是使用 TPS2546 + TPS25810。

    非常尊重、

    Brandon Beader