This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:LM2576D2T-ADJR 故障问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187854/lm2576-failure-problem-of-lm2576d2t-adjr

器件型号:LM2576

您好、E2E 专家、

目前  、我们面临的是 LM2576D2T-ADJR 的故障  

在该器件的帮助下生成了不同的电源。 5V、15V、12v、_15V、24V。 我们在每种类型的电源中都面临着故障。  

每个稳压器上的负载都非常小。 小于1安

输入电压最大为37 VDC

在大多数情况下、输出较高。

然后突然停止工作。 以下是其他信息:

稳压器在 一段时间/几周内工作正常。 由于我们使用的是可调节稳压器部件、无 稳压器电压开关3A 降压 VLTG REG [部件 NOLM2576T-ADJ/NOPB]。 故障来自现场安装的机器。

 发生故障时

  • 调节器会发热并产生烟雾。
  • 稳压器的输出为高电平。
  • 有时没有输出。

e2e.ti.com/.../1070.Design-Files-_2800_2_2900_.zip

请建议如何防止电脑控制器出现故障。  

此致、

CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1.哪些稳压器遇到了困难?、U1、U2等 ??

    2.听起来像是输入端的电压尖峰或热问题。

    3.您的 PCB 布局并非最佳。  您应该将接地平面用于穿孔和 SMD 应用。  最好遵循数据表中的 PCB 布局

    最关键的区域是输入电容器接地、二极管接地和器件接地之间的连接。  这些值应尽可能短、宽。

    SMD 器件的散热器和通孔器件的外部散热器可能需要更多的铜面积。

    5.使用适用于此器件的 Webench Designer 工具仔细检查您的设计。

    6.您能向我们展示正常运行的开关波形。

    7.确保稳压器的输入端不会出现意外的电压尖峰。  您可能需要对输入进行一些瞬态抑制。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    你好。

    目前、我们正在为所有电源使用100µH 3A 电感器。 所有电源的额定电流均小于1.5A。 已与您共享电源卡的原理图。 我们使用的电感器的值是否足够或需要更改?

    通常、请在下方查找+15V 输出电源的开关波形。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为100uH 是可以的。  此外、请根据数据表和/或确保您的二极管正确

    Webench 设计器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢