您好、E2E 专家、
目前 、我们面临的是 LM2576D2T-ADJR 的故障
在该器件的帮助下生成了不同的电源。 5V、15V、12v、_15V、24V。 我们在每种类型的电源中都面临着故障。
每个稳压器上的负载都非常小。 小于1安
输入电压最大为37 VDC
在大多数情况下、输出较高。
然后突然停止工作。 以下是其他信息:
稳压器在 一段时间/几周内工作正常。 由于我们使用的是可调节稳压器部件、无 稳压器电压开关3A 降压 VLTG REG [部件 NOLM2576T-ADJ/NOPB]。 故障来自现场安装的机器。
发生故障时
- 调节器会发热并产生烟雾。
- 稳压器的输出为高电平。
- 有时没有输出。
e2e.ti.com/.../1070.Design-Files-_2800_2_2900_.zip
请建议如何防止电脑控制器出现故障。
此致、