This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:用于为超级电容器充电?

Guru**** 2520480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189043/lmr33620-for-charging-supercapacitors

器件型号:LMR33620
主题中讨论的其他器件: LMR33630

我目前正在使用输入电压约为24V 的电源。 该器件为超级电容器充电、然后在缺少24V 电压的情况下将超级电容器用作功率存储器。 为此、我一直在查看 LMR33620。 超级电容器充电的确切电流并不是超级关键、但应在1.5-3A 范围内。

根据数据表、控制器将进入间断模式、直到超级电容器充电至 FB 引脚高于0.4V 的点。 之后、控制器将以限流模式运行、然后最终达到所需的电压。

LMR33620是否对我的应用有用、或者当控制器以我想要的限流模式运行时是否会遇到问题? 该应用不会消耗大量电流(低于100mA)、因此"断续模式/电流限制周期"将在一分钟内结束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为该器件会为超级电容器充电。  但是、您可能会在稳态运行期间遇到稳定性问题

    这是因为 Cout 较大。  通常、我们说最大 Cout 为1000uF。  不过、如果您使用我们的 EVM 在工作台上进行测试

    对于该器件以及电容器和系统负载、这将为您提供继续操作所需的信心。  您将需要使用  

    该 EVM 用于 LMR33630并替代 LMR33620。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢