This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:输出随输入变化而变化、可实现恒定12V IC

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189166/lm2679-ouput-varying-with-varying-input-for-constant-12-v-ic

器件型号:LM2679

您好!

  我们需要 24V 电源提供12v、因此我们使用的 是恒定输出 LM2679SX-12、但当输入电压略微增加时、假设25/26 V 输出电压也从12v 增加到16v、则可以建议使用任何理想输出整流

这种情况。

 e2e.ti.com/.../WBDesign49_5F00_Bode-Plot_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    首先、仔细检查是否安装了所有正确的组件。

    然后仔细检查您的 PCB 布局。

    监控 SW 引脚上的电压、并查看其是否看起来正确。

    此外、如果您可以向我们展示 PCB 布局的图像、我们可以对其进行评估。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    谢谢