This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:如何通过79600唤醒79616?

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79600-Q1, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183609/bq79600evm-how-can-i-wake-up-79616-through-79600

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件:BQ79600-Q1USB2ANY

您好!

   我有一个79600EVM 和一个79616板。  我唤醒79600、如图所示。 79600板上的 LED 指示灯将亮起、但79616上的指示灯不亮、因此我的问题是 、我可以通过执行此操作来唤醒79616吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您好像正在发送一个唤醒 ping 命令。 要唤醒堆栈中的616、应发送两个唤醒 ping。 如果您在"communications"选项卡中查看、GUI 还为您提供了更多唤醒堆栈中器件的选项。 如果这不起作用、请确保您可以直接与616 EVM 通信(将616 EVM 作为基本器件单独连接到 PC)。  

    最棒的

    Nancy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    感谢您的回复!

    我按照"bq79600-Q1"所述执行这些步骤: 在 SPI 模式下、我可以通过 usb2any 唤醒79600和79616、但我无法通过 MCU 的 SPI 唤醒79616、即使我的 MCU 的 SPI 数据与 usb2any 相同。 您以前是否遇到过这种情况?

    祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种情况很常见、因此在 mySecureSW 中的应用手册(bq79600唤醒过程)中描述了一个非常具体的时序。 您是否已经可以访问 mysecure 来阅读本文档并确保 MCU SPI 按预期运行?

    此致、

    泰勒