This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:来自电池的高效电流 Ibat。

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190863/bq24232-quescient-current-ibat-from-battery

器件型号:BQ24232
主题中讨论的其他器件:BQ25180

在我的原型器件上、我发现引脚 BAT 增加了功耗- 16uA!!!、
-锂离子电池已连接(3.9V)
-充电使能关闭~CE =高电平(3.5V)
-输入电源输入= 5V、OUT 引脚上无负载。

有人可以确认我的测量结果吗?

我在数据表中没有找到此参数、但在我看来应该是这样
其中-"Ibat (待机模式)、BAT 引脚上的待机电流、~CE = HI、检测到输入功率、
OUT 引脚上没有负载。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vitaly、

    我会预留一些时间让您重新了解这一点。 由于这是一个传统器件、因此可能需要一段时间才能将其添加到数据表中、但我将做一个注释以添加此电气特性。  

    欢迎您收看 BQ25180等新型充电器!

    此致、

    Anthony Pham