This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要高侧驱动。 100%占空比。 负向。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7810, ISO7710, UCC23513, ISO6720, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187273/need-high-side-drive-to-100-duty-negative-going

主题中讨论的其他器件:ISO7810ISO7710UCC23513ISO6720UCC28C43

您好!

您是否有适合所连接设备的高侧驱动芯片。 可通过 TI.com chipse2e.ti.com/.../Surge-Buck_5F00_DigiIsolator_5F00_230113.zip 完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述数字隔离器是否可以使用 ISO7710或 ISO7810?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我建议使用我们的隔离式栅极驱动器之一、您将需要一个隔离式电源来驱动它、以便能够实现100%占空比。

    我的同事最近发布了如下参考设计:

    https://www.ti.com/tool/PMP23223

    这适用于需要"智能"驱动器的应用。 在此 设计中、您可以使用 UCC23513等器件替换 UCC217XX 智能驱动器。

    让我知道你对这项建议的看法。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在进一步开发了浪涌降压转换器、如所附的。

    您是否有 TI.com 器件型号来为浪涌降压转换器提供高侧 FET 驱动器? (我想使用一个100V/ns 的通用数字隔离器将栅极驱动信号指向高侧...与之前一样、栅极驱动需要达到100%)

    我想知道 UCC23513是否可能没有库存?...在任何地方都没有太多库存 我想用一个100V/ns 的廉价果冻豆数字隔离器和一个便宜的栅极驱动器。

    例如、ISO6720数字隔离器将栅极驱动信号指向高侧...然后在高侧使用 UC27517栅极驱动器呢?

    (将为 UCC28C43更改 LT1242)

    浪涌降压允许具有 10-36Vdc 正常 VIN 的300W SMPS 在500ms 内仍通过175vdc 浪涌运行。

    随附 LTspice sim 和 jpeg。

    e2e.ti.com/.../Surge-Buck_5F00_300w_5F00_2NFET.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    抱歉,我无法打开您的 LTSpice 文件-由于某种原因,他们不允许我们下载它!!!!!!!

    电源正在改进、UCC23513应该可以。 我们的网站上有您可以购买的器件。

    无论采用哪种方法、如果您需要达到100%占空比、您都需要某种类型的浮动电源。

    此致、

    Don