This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36510:LMR36510ADDAR 和 LMR36510FADDAR 之间有何区别?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190689/lmr36510-what-is-the-difference-between-lmr36510addar-and-lmr36510faddar

器件型号:LMR36510

您能告诉我们 LMR36510ADDAR 和 LMR36510FADDAR 之间有何区别吗?
如 TI 论坛之一所述、FPWM 和非 FPWM 是两者之间的区别。 请告诉我们 、非 FPWM 和 FPWM 器件之间的区别是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    不使用 FPWM (强制 PWM 模式)的器件将以自动模式运行。

    在自动模式下、器件将在 PFM (脉冲频率调制)和 PWM (脉宽调制)之间自动切换作为负载

    电流变化。  轻负载时、器件将处于 PFM 模式。  这是一种变频模式、可降低轻负载时的功率损耗

    并提高效率。  在更高的负载下、器件进入恒定频率 PWM 模式。  这可提供更好的瞬态响应、并且尺寸更小

    输出电压纹波。

    对于使用 FPWM 模式的器件、无论负载电流如何(在正常工作范围内)、开关频率都将保持恒定。

    这意味着与使用自动模式的器件相比、轻负载时的效率较差。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您提供有关 PWM 和 FPWM 的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    请告诉我们哪个器件型号具有 PWM 和 FPWM。 (LMR36510ADDAR 和 LMR36510FADDAR)

    此外、PWM/FPWM 的运行具有较低的输出纹波

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    "F"器件使用 FPWM 模式。  该模式具有最小的输出电压纹波。

    谢谢