This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:BQ25710未连接电池时、交流适配器用于通过 VSYS 为系统供电。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185775/bq25710-bq25710-with-the-battery-unconnected-the-ac-adapter-is-used-to-power-the-system-via-vsys

器件型号:BQ25710

你(们)好

我有一个查询需要您的帮助。

在电池未连接的情况下、交流适配器用于通过 VSYS 为系统供电。 CELL_BATPRESZ 引脚被拉至 VCELL_BATPRESZ_FALL 下方以指示电池移除。  

但芯片将报告 SYS_SHORT 故障。 我想知道 BQ25710是否支持仅由适配器供电而不连接到电池的应用。

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    BQ25710应仅支持适配器电源(无电池)、并应将 VSYS 调节为 VMinSys。

    您能否提供有关如何重现此问题的更多详细信息? 这是在 EVM 上还是在客户设计上?

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)哈立德

    感谢您的回复。

    客户使用 BQ25710设计原理图并发现以下问题。

    1、如果电池和适配器同时连接、VBUS 可支持7-22V 电压并正常工作、则电池为3节串联电池。

    如果仅连接适配器、VBUS 电压低于16V、BQ25710将报告 SYS_SHORT 故障、CHRG_OK 为低电平、VSYS 为1.5V。

     2.在数据表中、我们知道  CELL_BATPRESZ 引脚被拉至 VCELL_BATPRESZ_FALL 以下以指示电池移除。  但是、当我下拉   CELL_BATPRESZ 引脚时、它将报告 SYS_SHORT 故障。  

    请提供有关此问题的一些建议。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    SYS_SHORT 故障意味着系统电压已降至2.4V 以下。 无论是否连接了电池、器件都应将系统电压调节到该值以上。 由于该问题发生在某些 VBUS 条件(<16V)下、请检查输入电源钳位和输入电容。 系统上有负载吗?

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)哈立德  

    感谢您的回复。

    1.在测试过程中,系统负载和空载条件相同, 当 Vbus 低于16V 时报告 SYS_SHORT 故障;

    请帮助检查原理图、如下所示。

    e2e.ti.com/.../PWR_5F00_IN_5F00_JM.pdf

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    原理图的输入侧有很多电路、您是否通过直接在 VBUS 上施加电压来隔离充电器芯片?

    我注意到的一点是、VSYS 引脚通过 FET 连接到系统、我们建议直接连接开尔文、因为器件准确感测 SYS 电压非常重要。 有许多信号可以打开该 FET、这可能是器件检测到 SYS_SHORT 的原因。 您能否检查 SYS_PWR 点以及 BQ25710 SYS 引脚上的系统电压、并检查该 FET 是开路还是闭合?

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    是否有任何更新?

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)哈立德

    感谢你的帮助。

      将 R595更改为0Ω Ω 后、问题已得到解决。

    仍有一些查询需要您的帮助。

    1、将 R595的值更改为0 Ω 会影响稳定运行吗? Ω 参考设计值为1k Ω。

    2、如果在正常运行期间取出电池、CELL_ BATPRESZ 引脚是否需要拉低?

    3、BQ25710是否支持?Ω 电池热插拔

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    1欧姆是 VBUS 的低通滤波器的一部分。 参考设计值为1欧姆、更改它不应对运行产生太大的影响、但这可能是问题发生的首要原因。 您是否监测过 VBUS 波形有任何问题?

    2.是的

    3.您能澄清热插拔情况吗? 此器件被设计成由电池(即插入已充电的电池)或适配器供电。

    Khalid