This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:BQ24735 didn#39;t 存储数据

Guru**** 2506635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190828/bq24735-bq24735-didn-t-store-data

器件型号:BQ24735
主题中讨论的其他器件: EV2400

大家好、

感谢您的支持  

我们在电源关闭然后再打开时面临电池充电问题。  

我们已根据数据表指导设置所有参数表。 首先通过 数据表中提到的 EV2300/2400 SMB 连接器设置值。

 

我们必须根据您的指南设置参数  

Caes1:-适配器 I/P -12 V 电源打开 = O/P 电源系统 - 12伏和电池充电器 (正常工作)

CASE2:-适配器电源 I/P 关闭然后打开= O/P 电源系统-12V、但电池未充电(意味着所有参数表都未存储。 如果我们想为电池充电并获取输出、则可以这样做)。

BQ24735是否可编程? 我们是否有从 EV2400写入的数据存储?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chirag、

    BQ24735仅具有可编程寄存器、因此在 IC 断电时不会保存设置。 如果适配器被移除、但电池仍处于打开状态、IC 将保留一些设置、例如 ChargeOption 寄存器、但 ChargeCurrent()和 ChargeVoltage()将复位为0。 只要插入适配器、就需要设置这些值、并定期重新发送以避免看门狗计时器超时。 如果 IC 完全断电(无适配器和电池电压过低)、寄存器将在再次上电时恢复默认的 POR 设置。

    Khalid