This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:VCL 的标准偏差

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191010/lm5069-standard-deviation-of-vcl

器件型号:LM5069

您好!

我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
我收到了一位客户关于 LM5069-1的问题。
我的客户正在研究电流感应。
与下面 VCL 的内容相比、这种变化约为12%。
我的客户认为这种可变性很高、并且正在请求有关 VCL 标准偏差的数据。
您能否为我提供 VCL 标准偏差的数据?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    量产数据显示出55mV (典型值)值周围+/-8%的变化。

    此致、

    Rakesh