This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:使用 CCP 的 TDelay

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191095/tps63710-tdelay-using-ccp

器件型号:TPS63710

您好!

数据表中有一个参数 tdelay、它定义为 EN 引脚置为高电平与开关开始之间的延迟。 没有公式可供选择。 如果 Vin=5V、则只需5ms 表中给出一个数字。 还提供了说明。

例如、如果 Vin 为12V 而不是5V、CCP 为22uF 而不是10uF、我们可以按如下方式计算近似的 tdelay?

延时=(12V/5V)*(22uF/10uF)*5ms = 2.4*2.2*5ms = 26.4ms

如果这不正确、您能否告知正确的公式或 Vin=12V 和 CP=22uF 的正确编号。

谢谢、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    Tdelay 是从 EN 高电平到 SW 高电平的固定延迟。 没有用于此的公式。 此延迟会有一些最小/最大变化、但通常应保持在5ms 左右。

    谢谢、

    模块