This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于24V、24Ah LiFePO4电池的电池管理控制器和充电器 IC

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, LM5118, LM5122, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190815/battery-management-controller-and-charger-ics-for-24v-24ah-lifepo4-battery

主题中讨论的其他器件:BQ78350LM5118LM5122BQ24610

您好!

我们正在为其中一个机器人设计具有 SMBus 接口的8S6P 24V 24Ah 智能 LiFePO4电池。

原型 电池采用 bq78350。 我刚刚注意到、不建议在新设计中使用该器件。

您能否告诉我您最先进的电池管理控制器是什么、它具有电量监测计(库仑计数)、可提供最准确的容量、续航时间、续航时间等。估算和报告?

本调查的第二部分是一系列组件、可用于为相同的8S6P 24V 24Ah LiFePO4电池设计高质量、稳健耐用的 CC/CV 充电器。

我之前看的是 LM5118和 LM5122、虽然您可能会使用这些器件来设计 CC/CV 充电器、但它们并不是充电器 IC。  对于 LFP 充电器设计、您建议使用什么?

谢谢、

卢博