This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:不稳定性问题

Guru**** 2533300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181515/ucc28064a-instability-issue

器件型号:UCC28064A

各位专家:

通过 UCC28064ADR 在该设计查询中寻求您的帮助:

客户将 UCC28064ADR 用于其 PFC 转换器设计、其特性如下:

VIN = 96Vac 至134Vac
输入频率:360Hz 至800Hz  
VOUT = 260Vdc
Poutmax=150W (在120ms 内每1.34s 一次)

此器件存在问题、当未加载 PFC 转换器时、 会出现输入电流峰值、这可能是一个不稳定符号(SCOLE_342)-如报告所示。   PFC 转换器有时会完全不稳定、即使已加载(SCOLE_337)也是如此。

 转换器不稳定时在这里共享输入电流。  

您对此问题有什么建议吗? 请提供建议。

此致、
阿尔基·A.

范围_342:

范围_337:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    很抱歉、您的客户的 UCC28064A 设计有问题。 这里没什么可玩的、但我想尽力提供帮助。

    请提供 此机会的 PPMID。

    另请 提供以下信息、以便我可以尝试确定发生了什么情况:

    原理图(从交流输入到 PFC 输出、包括所有输出电容)

    2.澄清"不稳定"的含义。 是输出电压变化还是电流波形上的噪声(或两者)。

    3.是否存在一切都稳定的情况?  如果是、请告诉我这是什么。 相反、您能告诉我在什么情况下、事情是不稳定的。 请包括输入电压、输入频率和负载。

    4.我相信您说的输出每1.34s 加载120mS 的负载为~1.7A (150W)。如果是、 您能否提供显示 Vcomp、Vout、Iin、Iout 的完整周期。 在不同条件下、是否还可以捕获静态负载下的波形?

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    请参见随附的 UCC28064A 原理图。 CX 共享笔记:

    请参见随附的 UCC28064A 原理图。
    不稳定:表示输入电流没有正弦形式,有很多振荡,非常难看。 输出电压具有大量纹波、所有其他信号都会受到干扰。
    有时它开始工作正常、但它变得不稳定、我不知道为什么它在相同的负载条件下变得不稳定。 有时、即使在相同的条件下(相同的输入电压115Vac、相同的输入频率400Hz、相同的输出负载150W...)、它也会变得不稳定。
    示波器337:绿色表示输入电流,黄色表示 Vcomp 信号
    示波器338 - 340:绿色表示输入电流,黄色表示 Vcomp,蓝色表示输出电压,粉红色表示输出电流。
    我厌倦了更改输入电容器和 Vcomp 组件...

    感谢您的支持。

    此致、
    阿尔基·A.

    e2e.ti.com/.../Attached_5F00_files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    请给我一天时间来看看您发送的内容。

    请提供 PPMID。

    请提供 L2/L3的值。

    如果您可以填写计算器工具、它将帮助您了解一些难以阅读的组件值、还将帮助我了解客户目标: https://www.ti.com/lit/zip/sluc645

    谢谢、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    注意到的问题。

    圣诞节快乐!假期快乐!

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Archie。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    只需询问此帖子的更新、因为客户仍不确认提供的建议。

    同时、  

    [报价 userid="287134" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181515/ucc28064a-instability-issue/4454072 #4454072"]请给我一天时间来了解您发送的内容。

    您对此问题是否有任何意见/建议?

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    很抱歉、过去两周我是 OOO。 回顾一下、根据目前提供的内容、我真的无法再添加任何问题。 仍然需要以下内容:

    PMMID。

    2. L2/L3的值。

    3.已完成 的计算器工具: https://www.ti.com/lit/zip/sluc645

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    此帖子已有三周没有更新。 因此,我假设问题已经解决,我们不再需要帮助。 如果没有、请打开新的 E2E 主题。 请确保包含所请求的信息。

    谢谢、

    射线