各位专家:
通过 UCC28064ADR 在该设计查询中寻求您的帮助:
客户将 UCC28064ADR 用于其 PFC 转换器设计、其特性如下:
VIN = 96Vac 至134Vac
输入频率:360Hz 至800Hz
VOUT = 260Vdc
Poutmax=150W (在120ms 内每1.34s 一次)
此器件存在问题、当未加载 PFC 转换器时、 会出现输入电流峰值、这可能是一个不稳定符号(SCOLE_342)-如报告所示。 PFC 转换器有时会完全不稳定、即使已加载(SCOLE_337)也是如此。
转换器不稳定时在这里共享输入电流。
您对此问题有什么建议吗? 请提供建议。
此致、
阿尔基·A.
范围_342: 
范围_337: