This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220与 BQ27320之间有何差异?

Guru**** 2205260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27320, BQ27220, BQ27520-G4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190584/bq27220-what-is-the-difference-between-bq27220-and-bq27320

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他部件:BQ27320BQ27520-G4

大家好、

BQ27220和 BQ27320之间的主要区别是什么?
这些都是 CEDV、但我想知道如何决定要选择哪个器件。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个监测计非常相似。 BQ27220具有更大的电池容量、并附带预编程的化学成分。

    由于 BQ27220在正常模式和睡眠模式下具有超低功耗、因此我看到更多客户使用了 BQ27220。 这个有更多文档。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose-San、

    感谢您的回答。
    我的客户认为可以将 BQ27220或 BQ27320用作系统侧电量监测计、以便移除实际电池。
    我认为、在 移除电池之前、他需要将所学的监测计参数(如 FCC 和 Qmax 等)存储在其系统的非易失性存储器中。
    另一方面、BQ27520-G4 (Impedance Track 闪存监测计)不需要非易失性存储器。
    我的理解是否正确?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    正确、 BQ27520-G4是一个闪光灯测量仪表。 因此、在移除电池时、无需将参数存储在主机侧。  电池信息存储在器件的非易失性闪存中

    此致、
    何塞·库瑟