请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220 主题中讨论的其他部件:BQ27320、 BQ27520-G4
大家好、
BQ27220和 BQ27320之间的主要区别是什么?
这些都是 CEDV、但我想知道如何决定要选择哪个器件。
此致、
雅丽塔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
BQ27220和 BQ27320之间的主要区别是什么?
这些都是 CEDV、但我想知道如何决定要选择哪个器件。
此致、
雅丽塔
您好!
两个监测计非常相似。 BQ27220具有更大的电池容量、并附带预编程的化学成分。
由于 BQ27220在正常模式和睡眠模式下具有超低功耗、因此我看到更多客户使用了 BQ27220。 这个有更多文档。
此致、
何塞·库瑟
您好、Jose-San、
感谢您的回答。
我的客户认为可以将 BQ27220或 BQ27320用作系统侧电量监测计、以便移除实际电池。
我认为、在 移除电池之前、他需要将所学的监测计参数(如 FCC 和 Qmax 等)存储在其系统的非易失性存储器中。
另一方面、BQ27520-G4 (Impedance Track 闪存监测计)不需要非易失性存储器。
我的理解是否正确?
此致、
雅丽塔
您好 Yaita、
正确、 BQ27520-G4是一个闪光灯测量仪表。 因此、在移除电池时、无需将参数存储在主机侧。 电池信息存储在器件的非易失性闪存中
此致、
何塞·库瑟