This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:内部 LDO 输出电流检查

Guru**** 2533440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C24, TPSM846C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190960/tpsm846c23-internal-ldo-output-current-check

器件型号:TPSM846C23
主题中讨论的其他器件:TPSM846C24

大家好、

我们将电源模块用作 FPGA 内核电压轨的电源。

所引入的加电和引导序列控制以及栅极和缓冲器、我想使用内部 LDO BP3为栅极和缓冲器供电、它需要大约10~20mA 的电流。

我在数据表中找不到 LDO 输出电流限制说明版本版本 B、因此、您可以帮助双检查 TPSM846C24/TPSM846C23的 BP3输出电流吗?

感谢 advanc、

BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    由于内部电路对 BP3上噪声的敏感性、TI 不建议使用内部3.3V 为外部负载供电。  在5mA 负载下测试了数据表中的稳压电压。