This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825:开关噪声兼容性

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191043/tps62825-switching-noise-compatibility

器件型号:TPS62825

您好、E2E 专家、

你好。

我们希望在接下来的几天内就直流/直流转换器做出最终决定、我想知道我们是否可以获得一些帮助。
 
要求
VIN =锂聚合物电池(3.2~4.2V)
VOUT = 3.3V (如果 Vin 小于3.3V、则可以  
Iout =通常为150uA、RF 活动期间峰值为350mA。
设计目标:整个范围内的效率大于90%
TPS6282533DMQ 是一款很好的备选器件。
这不是不良的效率%、但我们不确定开关噪声是否可用于我们的应用
提前感谢您的支持。
此致、
CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    敏感频带是否为20Hz 至20kHz? 在150uA 下运行时、开关频率将约为600Hz。 在4.2V 输入电压至3.3V 输出电压范围内运行时、我已附加开关频率(y 轴)与负载电流(x 轴)间的关系图。

    此致、

    瓦伦