This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV627432:SW 引脚绝对最大额定值(AMR) AC 值

Guru**** 2640435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190997/tlv627432-sw-pin-absolute-maximum-ratings-amr-ac-value

器件型号:TLV627432

大家好、

我的客户在 SW 引脚上测试-600mV 电压、持续40ns。 在数据表中、显示 SW 的绝对最大额定值为-300mV。 我认为这是一个直流值、这意味着 SW 引脚可以长时间耐受-300mV 电压。 我想知道它的交流电值(持续时间很短)。

波形如下。

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您的参与、

    [引用 userid="528700" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190997/tlv627432-sw-pin-absolute-maximum-ratings-amr-ac-value 数据表中的数据、其中显示 SW 的绝对最大额定值为-300mV。 我认为这是一个直流值、这意味着 SW 引脚可以长时间承受-300mV 电压。

    是的、您是对的、它是一个直流值、如果它下降-300mV、器件可能会损坏。

    数据表中还指定了小于10ns 的瞬态的绝对值。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。