This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:同步问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189622/ucc28070-synchronization-problems

器件型号:UCC28070

您好!

UCC28070有问题、导致它失去同步。

已知行为会根据最大占空比设置而变化。

我们已在以下条件下确认了该操作

共模条件

fsync:213kHz

tsynk:250nsec

RRT:100kΩ

Rdmx:68kΩ

它每10个脉冲停止响应同步信号一次。 (波形1)

Rdmx:62kΩ

正常运行(波形2)

 

Rdmx:75kΩ

4个脉冲中只有1个脉冲是同步的

Rdmx 的 kΩ 如数据表中的公式(10)所示、通过该公式计算得出的 Rdmx 为59.7k Ω。 (如果 Dmax=0.95)

电阻值高于59.7k Ω 会 kΩ 同步问题、而电阻值较低会导致正常运行。

当 Rdmx 增加时、导致(内部工作机制)在同步信号的频率下不工作的原因是什么?

请告诉我如何设计可为 Rdmx 设置的上限。

例如、它应小于或等于 Dmax = 1时计算得出的 Rdmx

e2e.ti.com/.../Waveform1.pdfe2e.ti.com/.../Waveform2.pdfe2e.ti.com/.../Waveform3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您查询 UCC28070。

    根据213khz 和 Tsync = 250nS 的 Fsync 规格、使用方程式9和10、我们得到 Rdmx = 15000*(2*0.95–1-0.05325)/213 = 59.63k (对于 Dmax = 0.95)的值

    使用62k 时同步没有问题、因为最大占空比钳位(Dmax)在92%至98%之间变化、典型值为95%。 但是、当您针对68k 和75k 等相同的同步脉冲宽度增加 Rdmx 时、Dmax 的理论值为1.01和1.06、这可能会在内部产生时序问题。 因此、选择与最大值相对应的 Rdmax 是显而易见的 占空比(对应于典型值)、并保持在该值的3%以内以获得最佳结果。

    另外、请检查与等式8对应的 RRT 值。 根据该公式、100k Ω 似乎与77k Ω 的值不同。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回答。

    当 Dmax = 0.98时、Rdmx 为63.2kΩ Ω。
    这是否意味着小于该值的电阻值是可以的?
    在哪里可以找到可以设置的最大占空比值?

    此外、请解释当最大占空比设置太大时、同步功能为何无法正常工作。

    我认为一般的想法是不涉及频率、只是它不能扩展到超过最大占空比限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    如数据表第6.5节所述、最大值可以介于0.92和0.98之间。 (独立案例、即无同步)

    但是、对于使用外部同步的情况、上述要求并不正确。 我在下面提到的设计文档中检查了一些公式:

    根据以上公式、我们可以看到、当 Fsync = 213khz、tsync = 250ns 时、Rdmx 的值为61.693k 欧姆、Dmax 为0.9026。 因此、最大占空比在外部同步情况下受到限制。 这就是为什么在这种情况下、当占空比增加时、同步不起作用的原因。 如上面的屏幕截图所示、Rdmx 被严格限制为小于61.6K 欧姆的值。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我是否更正了对于外部同步、电阻必须小于或等于上面等式(1)所需的电阻?
    请告诉我这个等式的来源。 或请将其作为正式文档提交。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    是的、正确的做法是电阻值必须小于或等于等式1定义的数字。

    目前我们没有正式文件。 您可以将其用作参考(这些是我碰巧找到的旧设计的手写备注、但没有推导)以及数据表方程(9)和(10)、它们应或多或少地提供相同的值。  

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不应使用非正式文件进行设计。
    我是否可以请求将其作为正式文件提交?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    很抱歉、我们目前没有任何正式文件。 但是、我们的 PFC 专家提到了一个以前的 e2e、他很久以前就将其作为参考、下面的链接就是该链接。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889374/ucc28070-concept-of-external-synchronization-signal-and-maximum-duty?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28070%25252525252525252520AND%25252525252525252520synchronization#

    谢谢你

    此致、

    Harish