This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36510:LMR36510:LMR36510ADDAR 和 LMR36510FADDAR 之间的区别是什么?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191016/lmr36510-lmr36510-what-is-the-difference-between-lmr36510addar-and-lmr36510faddar

器件型号:LMR36510

您好!

请告诉我们哪个器件型号具有 PWM 和 FPWM。 (LMR36510ADDAR 和 LMR36510FADDAR)

此外、PWM/FPWM 的运行 具有较低的输出纹波

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavan、

    如果您想提高轻负载效率,可以选择不带 F 的 PFM 模式设备。

    当负载增加时,器件进入 CCM 模式,FPWM 和 PFM 器件运行相同,输出电压纹波也由输出电容决定。在轻负载时,FPWM 版本(带 F)在输出电压纹波中更好,因为电感器电流是恒定的,频率是固定的。

    Elena