This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810A-Q1:CC1和 CC2线长度

Guru**** 2510985 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40286

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190859/tps25810a-q1-cc1-and-cc2-line-length

器件型号:TPS25810A-Q1
主题中讨论的其他器件:PMP40286

大家好、

我对下面的 CC 线路布局建议有疑问。  

"保持 CC 线接近相同的长度。"

控制每个 CC 线路长度的目的是什么?  

如果需要保持相同的长度、您能给我最大的容差吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-San、

    实际上、我们没有这些特定数据、但我测量了我们的参考设计 PMP40286、它们的长度为255.534mil (CC1)、547.526mil (CC2)、因此我猜大约300mil 的差异是可以的。

    e2e.ti.com/.../PMP40286.zip

    我还随附了布局文档、您可以参考它。

    此致、

    Kuno