This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:/CC 引脚的使用(4)

Guru**** 2628285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189286/tps552892-usage-of-cc-pin-4

器件型号:TPS552892

TPS552892支持团队

表5-1中提到/CC 引脚是恒定电流输出指示、但第8页中提到的6.5电气特性是电流限制指示。  哪种 CC 输出和电流限制指示是正确的?

此外、在使用和未使用时、如何处理/CC 引脚?

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    感谢您 使用 E2E 论坛。

    TPS552892的专家本周不在办公室、但他将尽快回复。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    感谢您联系 E2E。

    CC 引脚用于在触发输出电流限制时进行恒定电流输出指示。 所以这两个描述都是正确的。

    使用 CC 时、您需要将电阻器连接到 VCC、如果不使用该引脚、则可以将其保持断开状态。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bryce、

    感谢您的评论。

    我希望您在数据表中改进对/CC 引脚的描述。

    谢谢