This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61251:TPS61251的 PFM

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190841/tps61251-the-pfm-of-tps61251

器件型号:TPS61251

您好!

TPS61251何时从 PWM 切换到 PFM?  开关的电流阈值是多少? 谢谢。

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    开关电流阈值应约为300mA、最好在工作台进行测试以进行双重检查。

    此致、

    Nathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您的支持。

    TPS61251似乎没有 FPWM 模式。 客户的需求如下:

    升压转换器的输入为3.2V、输出为3.7V、后跟一个 LDO 以转换为3.3V。最好具有输入电流限制和软启动功能。 因为热插拔电流不能超过600mA。  使用的实际输出电流仅约为100mA、因此我希望采用 FPWM 模式。 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    客户为什么需要 FPWM 模式? 是因为 PFM 中存在大纹波、还是有其他一些原因?

    关于电流限制600mA、客户是否希望仅在软启动时使用此功能、或者客户是否希望在任何情况下使用此功能?

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    由于它是为 MCU 供电、客户希望 FPWM 提供更小的纹波。 但升压后跟 LDO、因此我认为不需要 FPWM。

    客户希望电流在任何情况下都不超过600mA。 谢谢。

    TPS61251应该能够满足客户要求。 谢谢。

    此致、

    Charlie