This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:输出电流变为低电平

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190343/tps61021a-output-current-to-low

器件型号:TPS61021A

大家好

如果一直使用 TI TPS61021A 升压转换器来驱动输入电压为1.5V 的 LED

我尝试在 Iout=1A 时将1.5V 升压至3.6V

我已经完成了硬件测试设置、没有负载、我有我想要的3.6V 电压。 当我连接一个负载时、我不会获得大于250mA 的输出电流。

有人能回答我、为什么我无法得到 Iout=1A?

我的原理图:

LED:Vf=3V @ 600mA

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    TPS61021的专家不在办公室、但他将在下周再次回复。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的联系。

    当输出电流大于250mA 时、TPS61021A 的输出电压是多少?  

    您能否尝试使用 CR 负载或 CC 负载等其他类型的负载来查看您是否能够获得大于250mA 的输出电流? 谢谢。

    此致、

    Nathan