This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161A:我们的条件下的输出电流。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188209/tps61161a-output-current-under-our-conditions

器件型号:TPS61161A

大家好、

我想知道 TPS61161A 能否在我们的条件下正常工作。
根据数据表中的公式、160mA 似乎是最大输出。
由于我计划使用140mA 输出、在最坏的情况下、这是可用的计算值吗?

*条件。
输出电压:25V (典型值24V)
Vf:0.6V
输入电压:11.4V (典型值12V)
输出电流:140mA

如果不可用、您能否告诉我可以承载更多电流的价格更低的器件?
必须进行 PWM 控制。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我需要电感器值来计算电流纹波。

    VF 是否意味着二极管的正向电压?

    谢谢。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢你的答复。

    我计划使用47uH 电感器。
    我想使用较小的电感、因此请告诉我是否可以降低电感。

    VF 平均值是正确的。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我将等待您的其他评论。
    可以尽快检查一下吗?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Kengo–我们这个问题的专家(包括 Patrick)目前正在庆祝中国新年。 请等待回复延迟。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    根据测量结果、允许 Iout=140mA。 当电感器拉低至36uH 时、理论最大 Iout = 148mA。

    e2e.ti.com/.../TPS61161A-Max-Output-Current-Measurement.pdf

    BR

    Patrick