This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350-R1, BQ-HI-PRODUCTION

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190095/bq78350-r1-bq78350-r1

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQ-HI 生产

BQ78350-R1:是否可以使用主机微控制器通过 I2C 刷写.SREC、而无需使用 BQStudio?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujanya、

    从技术上讲、可以使用任何与 SMBus 兼容的器件通过 SMBus 刷写.srec。 您将需要在微控制器上实现 SMBus (类似于 I2C)。 但是、我不知道提供命令详细信息的文档。

    对于某些类似类型的产品、bqStudio 可以生成 Flashstream 文件。 这些文件包含要发送的命令序列。 如果任何工具都具有此功能、则可以使用该功能、否则就是障碍。

    另一种选择是使用 https://www.ti.com/tool/BQ-HI-PRODUCTION

    最简单且记录良好的方法是仅写入数据闪存而不是整个.srec、因为.srec 是在器件上预编程的。 此方法不需要 srec。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢您提供信息。

      此工具 https://www.ti.com/tool/BQ-HI-PRODUCTION 不支持 EV2400

    是否可以通过主机微控制器的 SMBus 将固件从 bq78350-R1更新到 bq78350-R2以进行 IP 扩展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujanya、

    BQ-HI-Production 不支持将固件从 R1升级到 R2

    您可能需要使用第三方编程器、也可以在使用 bqStudio 进行编程时捕获事务、并通过微控制器发送相同的事务来对 srec 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shirish

    如何在通过 bqstudio 对 srec 进行编程的同时捕获事务?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujanya、

    您将需要某种类型的捕获硬件和软件