This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85A:LDO 输出电压不正确

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85A, TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190209/tps7a85a-ldo-output-voltage-not-correct

器件型号:TPS7A85A
主题中讨论的其他器件: TPS7A85

1) 1)我最近使用 TPS7A85设计了一个板、构建后、由于可用性、我们不得不更改为 TPS7A85A。

2) 2)我将此 LDO 用于具有不同输出电压的多个不同电源轨。 但是、当我测量所有电源轨时、尽管我使用器件上的集成下拉引脚进行了编程、但我仍会在所有电源轨上获得0.8V 输出。  

在编程电压方面、器件看起来没有差异、但输出错误。  

下面的示例图片、输出应为3.3V、但为0.8V。  

谢谢、

阿尔茨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    我在原理图中看到的一个导致 VOUT 设置为0.8V 电压的重大问题是 VOUT 直接连接到 FB、CFF 连接到 SNS、此时 VOUT 应通过电容连接到 VFB。 此操作将导致器件始终以 VOUT = 0.8V 为目标、如您所见、器件中有一个顶部反馈电阻器、需要将其调节至所需的3.3V 目标、而根据原理图、该电阻器将无法运行。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、  

    感谢您的快速回复。 必须将引脚混在一起。 我将执行电路板修改、这应该可以解决问题。